This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:部件建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628719/lmx2594-part-suggestion

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: LMX2592

请帮我选择以下所需的部件  

第1部分) RF合成器:

  • 要求:
  • 频率范围:10MHz-12GHz (首选),10MHz-6 GHz (必选)
  • 目标相位噪声 值 如下所示:

载波频率= 2GHz,1GHZ,400MHz

频率偏移

300kHz

500kHz

1.6MHZ

 相位噪声

-140dBc/Hz

-145dBc/Hz

-150dBc/Hz

  • spurs应更少。

 

供您参考:第LMX2594部分为您提供有关我们要求的信息。

通过LMX2594,我们实现了以下相位噪声值。

载波频率= 2GHz

频率偏移

300kHz

500kHz

1.6MHZ

 相位噪声

-124dBc/Hz

-129dBc/Hz

-138dBc/Hz

 

 

第2部分) RF RMS功率检测器:

要求:

处理器到射频探测器的通信接口:数字接口

精度范围:+/-0.1dB至+/-0.5dB

输入信号功率范围:-150dBm至0dBm

频率范围:10MHz-12GHz (首选),10MHz-6 GHz (必选)

 

第3部分)射频衰减器1:

要求:

输入衰减步进范围:0.1dB至0.5dB

衰减范围:200dB (首选但不强制)

频率范围:10MHz-12GHz (首选),10MHz-6 GHz (必选)

处理器到射频衰减器的通信接口:数字接口

输入信号功率范围:-150dBm至0dBm

 

第4部分) RF衰减器2:

要求:

输入衰减步进范围:5dB至20dB

衰减范围:200dB (首选但不强制)

频率范围:10MHz-12GHz (首选),10MHz-6 GHz (必选)

处理器到射频衰减器的通信接口:数字接口

输入信号功率范围:-150dBm至0dBm

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Patil:

    感谢您与我们联系。

    第1部分)

    您的应用程序所需的PN非常低。 从PN和频率角度来看,我们最好的设备是LMX2594和LMX2592。 请注意,LMX2592上的VCO将为您提供最佳PN,而LMX2594上的PLL将是最佳PN。 假设低回路Bandwdith因此300 kHz是"全部" VCO噪声,您的要求比我们在2 GHz和300 kHz偏移时的最佳VCO高约5 dB。

    我认为,市场上没有任何完全集成的宽带IC能够提供这种水平的性能。

    第2部分)

    TI提供RMS功率探测器,但我对此不负责。 您可以在TI.com上的RF&Microwave部分找到11种产品。 您将无法找到动态范围为150 dB的单个设备。

    第3/4部分)

    我不相信TI提供射频衰减器。

    此致,Simon。