This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:最小晶体输入

Guru**** 2997140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628532/cdce706-minimum-crystal-input

部件号:CDCE706

您好E2E:

我有一位客户通过了以下内容:

 根据 数据表,CDCE706可编程3-PLL时钟合成器的最小晶体输入频率为8 MHz。

 

您知道为什么会出现这种情况吗?  

我们在设计中使用了1 MHz晶体来实现此器件,它工作正常,使我们能够生成低至15.4 Hz的时钟输出,这是我们应用中所需的。


这种芯片,即使运作良好,也不应如此运作,是否有理由呢?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell,

    xtal输入级也适用于较低频率的xtals,但由于该器件不适用于低于8MHz的xtal,因此不保证数据表参数。

    此致
    普奈特