This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:SPI菊花链可能有2个或更多PLL?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628529/lmx2592-spi-daisy-chain-of-2-or-more-pll-possible

部件号:LMX2592

我的设计中需要多个LMX2592 PLL。

我想将CSB线路的数量限制为单个PLL,是否可以在菊花链配置中连接LMX2592 SPI,例如第一个PLL的SDO连接到第二个PLL的SDI,并让它们共享相同的CSB线路?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Chin:

    您必须使用单独的CSB线路,因为无法使用菊花链。

    此致,Simon。