This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:手动电压控制详细信息和

Guru**** 2530740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627978/lmx2594-manual-voltage-control-details-and

部件号:LMX2594

我使用LMX2594设计了RF UP转换器。 但我想使用外部连接器来控制输出,而不是使用GUI。

要实现此功能,是否需要同步连接?

我还想知道,PLL的输出是否与我的UP转换器IC同步?

请帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Khartik:

    听起来好像您正在同步输出。 D/S中有一个图表,用于了解您正在使用的用例以及如何同步该用例。 见图26。 与负载无关的同步功能,因此它将与上变频器配合使用。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Simon:

    感谢您的回复。

    我想知道,如何使用VTune控制PLL输出,如何使用外部连接器控制CPout,而不是从SPI接口控制PLL输出。”