This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485:寻找IC等级低于TI's LMX2485,如National Semiconductor Co.'s LMX2316或MC Devices Co.'s产品MCD8825。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2485, LMX2491, LMX2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626768/lmx2485-looking-for-ic-grade-is-lower-than-ti-s-lmx2485-like-national-semiconductor-co-s-lmx2316-or-mc-devices-co-s-product-mcd8825

部件号:LMX2485
主题中讨论的其他部件: LMX2491LMX2430

您好,TI支持:

                    我正在寻找TI的解决方案来取代MCD8255,
                    但在TI.com上搜索时未找到类似的商品。

                    TI的产品LMX2485级别相对较高,不是我的理想解决方案。
                    因此,我需要您的帮助来提供一些解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的吴先生:

    请提供您的要求,如输入/输出频率,频率步骤(如果有),PN要求或抖动和应用。 您需要集成PLL+VCO还是仅需要PLL?

    此致,Simnon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入/输出频率:600MHz-900MHz/2GHz-8GHz。
    仅限PLL。
    顺便提一下,是否有与LMX2316对应的部件号?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,

    除了LMX2491/2492之外2492之外,我们没有任何其他单一PLL。
    如果您认为LMX2485过于设计,您可以考虑使用LMX2430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,
    非常感谢您的回复。
    另一个问题,
    如果FOS低于1.3GHz,TI是否有任何相应的部件号?
    我的应用程序只使用600MHz-900MHz。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wu,

    我们的芯片工艺可以支持更高的频率,除非我们打算这样做,否则我们的部件通常设计为支持低频到高频应用。
    您的相位噪声和毛刺要求是什么? 我建议您查看我们的合成器产品(PLL+VCO)。 MCD8825肯定是一款非常老的设备,您应该会发现我们的产品比这款设备性能要好得多。