This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6.1002万:温度漂移

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/625051/cdcm61002-temperature-drift

部件号:CDCM6.1002万
在“线程”中讨论的其他部件:CDCM6.1004万,CDCM9102

您好,

CDCM6.1004万的温度漂移限值为100°C (自2016年1月版本H起在数据表中指明)。

CDCM6.1002万是一个类似的器件(但只有两个输出),在其数据表(修订版F,2011年6月)中没有显示此类限制。

如何确保CDCM6.1002万不会因100°C温度漂移而受到限制?

谢谢你。

弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:

    这两种器件属于同一系列,因此它们都受100°C温度漂移限制的限制。 CDCM6.1002万数据表尚未使用此规范进行更新。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,
    CDCM9102又如何? 它是否也与温度漂移限制有关?
    CDCM9102适合我的应用,但我必须确保它不受100°C温度漂移限制的影响。
    此致,
    弗雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:

    关闭此线程-解决方案可在此处找到:e2e.ti.com/.../231.5746万

    此致,
    -Tim