This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:CDCE6.2005万温度漂移

Guru**** 2884140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626322/cdce62005-cdce62005-temperature-drift

部件号:CDCE6.2005万
主题中讨论的其他部件:CDCM6.1004万

您好,

CDCM6.1004万具有“连续PLL锁定的允许温度漂移”(数据表修订版H)的限制。

允许温度为100°C,低于设备的工作范围:-40°至+85°C

CDCE6.2005万是否有类似的限制,或者CDCE6.2005万是否在-40°C至+85°C的整个温度范围内持续运行?

弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:

    这些设备的VCO略有不同,因此限制可能有所不同。 我将查看我们是否有相关数据,并回复更新。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:

    关闭此线程-解决方案可在此处找到: e2e.ti.com/.../231.5746万

    此致,
    -Tim