This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:CDCM9102温度漂移

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628137/cdcm9102-cdcm9102-temperature-drift

部件号:CDCM9102
主题中讨论的其他部件: CDCE6.2005万

您好,

CDCM6.1004万 的温度漂移限值为100°C (自2016年1月版本H起在数据表中指明)。

CDCM9102是一款"类似"设备,其数据表中未显示此类限制(修订版A,2016年4月)。

如何确保CDCM9102不会因100°C温度漂移而受到影响?

谢谢你。

弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:

    对此延误深表歉意。 我研究了这个问题,CDCM9102具有相同的VCO,因此它也受此100°C限制的影响。

    您提到CDCE6.2005万是不同线程中的替代产品-该设备具有不同的VCO,并且没有此限制。 任何CDCE6200x部件都应正常。

    此致,
    -Tim