This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:RFVC1843 VCO已达到使用寿命。 模拟

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/628085/lmx2492evm-rfvc1843-vco-is-at-the-end-of-the-life-analog

部件号:LMX2492EVM

您好,

RFVC1843似乎还没有投入生产。 我在Quorvo网站上找不到它。
HMC510是否可以与LMX2492EVM配合使用?

e2e.ti.com/.../184.8774万.pdfe2e.ti.com/.../hmc510.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yauheni,

    您可以使用此功能,但这需要13V调谐电压,我们的充电泵只能使用5V。
    这需要一个有效的过滤器。
    我们已经更改了EVM,并且要切换到的VCO是macom MAOC-0.9265万-TR0500。0500。
    它将一个电源针脚移过,但封装和其他针脚相同。 请考虑使用该工具。

    此致,
    Dean