This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4806万BEVAL:时钟输出EVM

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627872/lmk04806beval-clock-output-evm

部件号:LMK0.4806万BEVAL
主题中讨论的其他部件: LMK0.4803万BEVALADS5400

您好,

我正在寻找能够从单端SMA连接器输出1GHz的时钟EVM。

我已确认LMK0.4806万BEVAL和TSW4806。

TSW4806似乎可以将时钟输出到单端SMA连接器,但 该EVM默认支持高达491.52MHz。

另一方面,LMK0.4806万BEVAL可输出超过1GHz至SMA连接器,但似乎任何输出电路都配置为差分线路。

下面是我要使用的EVM,我希望时钟EVM能够连接此EVM。

http://www.ti.com/lit/ug/slau293/slau293.pdf

我相信LMK0.4806万BEVAL可以使用,但是如果我的理解不正确,请您更正我吗?

或者,LMK0.4803万BEVAL是否更好,因为VCO范围在1840到2030 MHz之间?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryuuichi

    我建议使用LMK0.4806万BEVAL或LMK0.4803万BEVAL EVM,因为它比TSW4806具有更大的灵活性。
    这两种器件都相似,区别仅在于它们所涵盖的VCO范围。 两个EVM的主板上都具有122.88MHz VCXO。 请根据您要用于ADS5400的输出时钟频率检查适合的设备。

    此致
    普奈特