This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:锁定时间问题的LMX2592

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626887/lmx2592-lmx2592-for-the-lock-time-question

部件号:LMX2592

大家好,

客户正在使用LMX2592。 他使用外部25MHz作为参考输入。 频率切换时间为15毫秒。

对于客户的应用, 锁定时间是否可以缩短到50 us以下?  

如何确定锁定时间?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人支持此案例? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    数据表部分8.1 8提供了一些有关加快锁定时间的建议。
    此外,使用更高的参考输入时钟频率有助于缩短锁定时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noel,

    对于客户的应用,25MHz用作参考输入。 锁闭时间是否可以少于50us?

    当锁定时间可能小于50us时,输入参考时钟频率是多少?
    您会详细解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    如果您看到Noel尖部分,则校准速度与校准时钟相关。 我们实现的最快速度约为25us,校准时钟为200MHz。 大致上,最快的校准速度会随校准时钟的系数而变化,因此约50us (校准时钟=100 MHz),约100us (校准时钟=50 MHz),约200us (校准时钟=25 MHz)。 希望这一点是明确的。