This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:CDCLVP1102没有输出信号

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102, CDCLVP2102, CDCLVP1204, CDCVF2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/624907/cdclvp1102-cdclvp1102-does-not-have-the-output-signal

部件号:CDCLVP1102
主题中讨论的其他部件: CDCLVP2102CDCLVP1204CDCVF2505

大家好,

客户正在使用 CDCLVP1102。 他使用 单端输入。 他测试 Vac_ref针脚,其电压为2V。

原理图位于附件中。 当他使用148.5MHZ或200MHz作为输入时钟频率,但中没有输出信号波形时

示波器。他使用LVPECL进行输出。

您是否会就客户的问题提供一些建议? 他的原理图是否正确?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    原理图看起来正常。 2V Vac_ref也在规格范围内。

    您能否检查LVPECL输出端接? 似乎没有电阻器到GND。 请按照数据表的8.4 第1节'LVPECL输出端接'中的示例操作(也显示在下面):

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    我已向客户确认。

    客户的示意图是交流耦合。 实际上,客户在飞行过程中使用了直流耦合

    行。 他指的是图13中的(A)输出直流端接。 但他使用180欧姆和110欧姆来替换130欧姆

    和82欧姆,用于(A)输出直流端接。

    最后,示波器中没有输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    您能否验证LVCMOS输入的高电压和低电压并验证2V (来自Vac_ref)是否大致为平均值? 有关正确的单端输入偏置,请参阅数据表的图14。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    客户已验证信息。 具体如下:

    VIH=1.4V,VIL=1.2V。 vac_ref=2V,vac_ref的2V值保持不变。

    对于数据表的图14,如何计算RS值?

    如果RS值不正确,此值是否会导致无输出信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    进入Inn引脚的电压需要为VIH和Vil电平的平均值。 由于在这种情况下,通过Vac_ref将其设置为2V,但VIH和Vil都低于此值,因此设备认为时钟始终为低电平。 在这种情况下,客户需要使用电阻分频器将Inn偏置为1.3V (值不重要,值越高消耗的电流越少),因此不能使用Vac_ref。 请参阅数据表的图3 (如下):

    此外,客户使用的输入摆动不够大-数据表指出最小摆动必须为Vth+/-0.1V。 如果Vth在平均值上完全居中,则0.2V的挥杆电压仅为边际,但由于在实际使用中它不会完全居中,因此输入将不符合要求的规格。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢你的帮助。

    问题1:您的意思是Vac_ref针脚可以浮动,并将1.3V偏压添加到Inn针脚,

    那么问题就解决了,对吗?  Vac_ref针脚是否仍需要像 客户原理图一样的0.1uF电容?

    问题2: VIH 1.4V高于Vth 1.3V。 VIL 1.2V小于Vth 1.3V。  

    您的意思是什么?"在0.2V的挥杆下,如果Vth在平均值上完全居中,则此情况为边际,但由于在实际使用中它不会完全居中,因此输入将不符合要求的规格"? 您会详细解释一下吗?

    您是否意味着VIH 1.4V和VIL 1.2V无法满足输入电平电压范围? 您说的0.2V是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    1.正确,Vac_ref可以保持浮动。 这应该可以解决问题,但我仍对信号摆动有疑虑(请参阅2):

    2.在数据表中,最小规格是VIH需要比Vth高0.1V,Vil需要比Vth低0.1V。 如果他们使用的是VIH和Vil的信号,则完全是+/-0.1V,我担心它不符合规格-他们最好让挥杆变大,以便在一定程度上考虑变化。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    问题1:现在,客户将1.3V偏置电压添加到Inn引脚,然后将Vac_ref引脚连接起来

    与客户上述原理图类似,0.1uf电容接地。然后CDCLVP1102可以

    输出时钟信号。

    您的意思是Vac_ref引脚可以浮动,0.1uF电容可以移除,对吗?

    问题2:客户还想知道CDCLVP1102,CDCLVP2102和之间的区别

    CDCLVP1204? 对于客户的应用,如果输入频率相同,

    这三种设备的原理图是否相同?

    问题3:客户希望将CDCVF2505+CDCLVP1102用于1102用于其应用程序。

    输入频率148.5MHZ是CDCVF2505的输入,然后是CDCVF2505的输出频率

    连接到CDCLVP1102的输入通道。 当客户单独测试CDCVF2505时,

    输出频率与输入频率相同。 但输出信号的振幅为

    减少。 当148.5MHZ输入到CDCVF2505时,CDCLVP1102无法输出时钟信号。

    对于此问题,您是否会提供一些建议?

    您是否会提供CDCVF2505的参考原理图?

    对于CLKOUT引脚,如何处理? 将0.1uF电容连接到GND? 还是浮动?

    对于1Y0~1Y3引脚,如果存在未使用的引脚,是否可以浮动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    您是否会继续支持客户的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    1.是的,如果未使用,则Vac_ref可以保持浮动。

    二,各部分的区别如下: 另请参阅相应数据表中的结构图。
    CDCLVP1102:1:2 LVPECL缓冲器
    CDCLVP2102:2x 1:2 LVPECL缓冲器(就像在同一个软件包中有2个CDCLVP1102)
    CDCLVP1204:4路输出LVPECL缓冲器,2路输入连接到多路复用器

    这些器件的配置相同,因此原理图可以重复使用-唯一的区别是输入/输出数量以及CDCLVP1204的输入选择的增加。

    3.您能否使用高阻抗探头在CDCLVP1102的INP引脚处探测时钟信号? 确保Inn的电压偏压Vth位于VIH和Vil之间的中间位置。 此外,确保VIH高于Vth大于0.1V,低于Vil大于0.1V。

    遗憾的是,没有可用的参考原理图,但您可以参考设备数据表的应用和实施部分。

    CDCVF2505上的CLKOUT和未使用的输出在未使用时可以保持浮动。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    客户已验证。

    输入时钟频率为148.MHz,对于INP引脚,它大约为50mV。  

    由于输出电压非常小,他无法验证Vth VIH和VIL。

     CDCVF2505原理图位于附件中。  

    原理图是否正确?

    对于客户描述,当客户单独测试CDCVF2505时,输出频率与输入频率相同。

    但输出信号的振幅会降低。

    为什么要降低输出振幅? CDCVF2505设备是否可能损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    是的,对于CDCLVP1102而言,50mVpp的摆幅太小。

    从原理图上看,无需22pF电容器和500欧姆电阻器(在数据表中,它们用作测试负载)。 尝试删除它们,查看输出振幅是否增加。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Tim,

    当客户拆下 22pF电容器和500欧姆电阻时,输出振幅 几乎保持不变。  

    请检查附件。 第一个屏幕截图是保持  22pF电容器和500ohm电阻 器屏幕截图。

    第二  个屏幕截图是移除 22pF电容器和500ohm电阻 器屏幕截图。  

    你还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    您是否会继续提供一些建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    当他们测量上述波形时,CDCVF2505是否连接到CDCLVP1102?

    您能否分享显示从CDCVF2505到CDCLVP1102的连接的示意图?

    此致,
    -Tim