This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:具有SYNC PIN的SYSREF脉冲程序的SPI设置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627709/lmk04828-spi-settings-for-sysref-pulser-with-sync-pin

部件号:LMK0.4828万

尊敬的先生:

我们使用的是LMK0.4828万 PLL,其中SYSREF频率是定期的(意味着当断言SYNC引脚(硬件)时,它应生成SYSREF)

请提供实现此功能所需的SPI寄存器设置。

此致,

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bharath

    请参阅数据表的以下部分。 此过程以示例说明。

    9.3 2 JEDEC JESD204B

     9.3 .2.1 如何启用SYSREF

    如果您有疑问,您可以向我发送您的频率计划,我可以为您生成一个配置示例。

    此致

    普奈特