This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:CDCE913设置

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627130/cdce913-cdce913-setting

部件号:CDCE913
主题中讨论的其他部件: CLOCKPRO

您好,

   

   我使用CDCE913并使用clockPro生成寄存器设置,如吹气:

   输入  频率:LVCMOS 30.72MHz

   输出频率:LVCMOS 24.576MHz

   

   

生成设置文件的方式如下:

位==> 7654.321万
字节00 - 0.0001万
字节01 - 0.1万
字节02 - 1011.01万
字节03 - 0.1001万
字节04 - 0.001万
字节05 - 101万
字节06 - 100万
字节07 - 0万
字节08 - 0万
字节09 - 0万
字节10 - 0万
字节11 - 0万
字节12 - 0万
字节13 - 0万
字节14 - 0万
字节15 - 0万
字节16 - 0万
字节17 - 0万
字节18 - 0万
字节19 - 0万
字节20 - 110.1101万
字节21 - 0.001万
字节22 - 0万
字节23 - 0万
字节24 - 1110.0101万
字节25 - 1000.11万
字节26 - 1100.0011万
字节27 - 1000.1011万
字节28 - 1110.0101万
字节29 - 1000.11万
字节30 - 1100.0011万
字节31 - 1000.1011万

 

  在PCB上,我将 S0连接到1.8V,但我无法获得输出?

  请帮我解决这个问题。

  谢谢!

巴西,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fei:

    您的配置看起来正确。 我将检查您提供的输入时钟的电压摆动是否符合数据表的推荐工作条件表中的输入要求:

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       

       感谢您的回复!

       我认为电压符合要求。

       下面不考虑频率,只需查看电压即可。

       我还有其他问题吗?

    巴西,

       

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fei:

    您是否可以提供用于对设备进行编程的.ISF配置文件? (您可能需要将其放在.zip文件夹中才能将其上载到E2E)。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

     

      这是ISF文件。

      谢谢!

    巴西,

    e2e.ti.com/.../test1.zip

    巴西,

    Feie2e.ti.com/.../test1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fei:

    您拥有的.isf文件似乎正常。 我不确定问题可能是什么。

    您是在EVM上测试此组件还是对散件进行编程?

    如果您在EVM上进行测试,我注意到在屏幕截图中,连接指示灯熄灭,这意味着与EVM没有通信。 当ClockPro要求选择器件时,请确保选择'CDCE913',而不是'(Local) CDCE913)',因为这会将程序设置为演示模式,而不会连接到EVM。

    如果您使用编程器EVM对松动的器件进行编程,我将通过按'eepro='按钮来验证EEPROM是否已正确编程,以再次检查EEPROM是否与配置文件内容相同。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

      感谢您的回复!

       我使用CDCE9XXPROGRMEVM进行编程,然后将芯片放在我的PCB上。

       是的,我使用'eeprom ='在对芯片进行编程后验证芯片。

       'CDCE913'的设置我找不到它。

       

    那么我需要更多的设置吗?

    谢谢!

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

       现在,我从EVM中得到校验和失败,我该怎么办?

       这意味着 我没有将设置保存 到EEPROM中,对吗?

       谢谢!

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fei:

    您可以忽略底部状态框中的消息。 存在一个错误,校验和无法正确写入,因此它会重写校验和。 只要'Programming Success'(编程成功)和'Check Successful (检查成功)亮起,则零件已正确编程。

    我不知道还有什么问题。 您是否愿意分享CDCE913的示意图?

    此致,
    -Tim