This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:是否可以访问校准信息?

Guru**** 2588575 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/627268/lmx2582-if-the-calibration-information-is-accessible

部件号:LMX2582
主题中讨论的其他部件: LMX2594

您好,

我的客户的应用程序需要尽可能快的校准时间。 因此,他们想知道是否可以访问LMX2582的校准信息以帮助他们加快校准过程?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的John:

    LMX2582校准数据不可访问。 但是,也可以访问LMX2594校准数据。 我们将跟进支持,以加快LMX2582的校准速度。感谢您的耐心等待。

    此致,Simon。