This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:CDCEL9XXPROGEVM

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCEL9XXPROGEVM, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626796/cdcel9xxprogevm-cdcel9xxprogevm

部件号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他部件:CLOCKPRO,, CDCE913

我刚刚获得了新的CDC编程EVM,以便对 CDCE913进行编程。 我在以正确的方式安装软件时遇到严重问题。 用户手册中规定应附带CD。 软件包中没有CD。

手册建议了以下步骤:

1.使用2.0 USB电缆将EVM连接到PC。     到目前为止还可以。

2.使用提供的CD-ROM安装驱动程序软件。     未找到CD或驱动程序

3. EVM现在正在运行,并通过USB完全供电。 LED的D2 (3.3 V)和D3 (1.8 V)  

指明电源电压的可用性。     检查...

4.我使用ClockPro程序。

5.我的操作系统是Win7 Pro。

6.仅显示断开连接(深绿色)

7.  

7.有时可能会显示如下,但不能进行,程序按钮始终为灰色。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢  

费

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fei:

    您的设置看起来完全正确。

    编程EVM只能与ClockPro编程器一起找到,并且无法连接到主ClockPro程序(只能与普通EVM一起使用)。

    -要对设备进行编程,请先使用主ClockPro程序创建配置,然后将其另存为.ISF配置文件。
    -然后,打开ClockPro编程器并找到主板(上面的步骤7)。
    -然后,转到“文件”>“加载文件”>“ISF文件”,然后选择.ISF配置文件。 程序按钮现在不再是灰色,您可以单击它在CDCEL9XXPROGEVM中对设备的EEPROM进行编程。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您提供信息。
    现在,我尝试对913进行编程。但在TI ClockPro编程器上有两个程序按钮。
    一个是程序,另一个是EEPROM =。
    如果我可以反复编程,请告诉我哪个按钮是正确的。但我也希望将设置保存在EEPROM中,所以下次我只打开电源,这样就可以工作了。

    此致,
    费

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fei:

    Program (程序)按钮可对EEPROM进行编程,因此下次开机时,它将使用新设置。 按下此按钮时,首先对设备EEPROM进行编程,'Programming Successful (编程成功)'指示灯将亮起,然后程序将对EEPROM进行双重检查,'Check Successful (检查成功)'指示灯将亮起。

    'eepro='按钮用于将当前设备EEPROM与加载的.ISF配置文件进行比较。 如果它们相同,按下此按钮后,'Check Success'(检查成功)指示灯将亮起。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    该程序可能是正确的,但当我从PCB中移除芯片并再次放入EVM时,我无法对芯片进行重新编程。
    这意味着芯片已损坏,或者我如何确保芯片仍能正常使用。
    顺便说一句,当芯片在PCB上时,我测量的针脚6电压约为0.7V?
    正在等待您的回复!
    非常感谢!

    巴西,
    费
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fei:

    您能否验证EVM上的跳线是否正确? 对于CDCE913,跳线设置如下:

    J1:无连接

    J2:1.8V

    J3:3.3V

    J4:3.3V

    J5:设置为上2个引脚(1.1 EVM上的Silkscreen出现错误,它在顶部的两个引脚上显示CDCEx06,但应该显示CDCE(L)9xx)。

    另外,确保设备的针脚与插座的针脚接触。 尝试断开并重新连接EVM,看看是否可以解决问题。

    此致,

    -Tim