This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:通过PIC或Arduino编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626965/lmx2594-programming-via-pic-or-arduino

部件号:LMX2594

您好,

我正在启动一个涉及此设备的新项目。 是否可以使用微控制器(如Arduino或微芯片pic)对其进行编程? 有人对此方法有任何反馈?

提前感谢您的参与。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Adelmo:

    感谢您与我们联系。 LMX2594是高性能单回路宽带合成器。 I t具有SPI样式接口,带有时钟,数据和CHIP_SELECT_BAR。 有关详细信息,请参见D/S的图1和图2。 可以使用任何能够生成SPI的设备,如FPGA/ucontorller/uProcessor。

    此致,Simon。