This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:某些分隔器出现问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626261/lmx2571evm-problem-with-some-dividers

部件号:LMX2571EVM
主题中讨论的其他部件:CODELOADERUSB2ANYLMX2571

早上好,  

我在LMX2571上设置freqencu时遇到一些问题,我们使用evo board,usb2any和应用程序Code Loader 4在寄存器上写入和读取值。 当我们计算某些分禾器的值时,PLL不会锁定。  我从CodeLoader和频谱分析器粘贴了屏幕截图。

示例1确定

示例2,不同的N和PLL N预分器->坏

根据数据表,我 没有跨越任何限制,或者我们不知道这是什么。

也许我没有把所有的限度都包括在我的大猩猩里。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mat,您好!
    示例2中的delta sigma调制器是什么? N= 11.8 对于第三阶调制器太小。 您可以使用第二个订单重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Noel,你说得对。
    您是否有一些关于西格玛三角洲和PLL理论的文章或出版物? 我想了解为什么N对于三阶调制器来说太小。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mat,您好!

    通常,您可以阅读Dean的书(www.ti.com/.../snaa106),其中有一节解释了存在N值最小值限制的原因。 每个零件都有不同的特性,因此最小N与调制器顺序也不同。