This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:TIC Pro上的分数分子(PLL_NUM)问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2581EVM, CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/625871/lmx2581-fraction-numerator-pll_num-issue-on-tics-pro

部件号:LMX2581
主题中讨论的其它部件:CODELOADERUSB2ANY

TIC Pro上的分数分子(PLL_NUM)问题

您好,

设备;LMX2581
评估板:LMX2581EVM,原始配置,带内部VCO。  
软件;TICS-Pro版本1.6。5.0 构建日期:17年8月16日。 零件版本2016年03月23日。
     Codeloader版本4.20。2,零件文件版本2014年11月09日
参考;100MHz
Windows 7 SP1 64位
已连接USB2ANY

我对TICS-Pro软件感兴趣。

我 认为我无法在 TICS-Pro PLL选项卡中设置PLL_NUM值的步进,也无法在频谱分析器上查看频率输出步骤。  当我使用具有完全相同寄存器值的Codeloader 4时,它工作正常。   

我将PLL_DEN设为100,这样我就可以很容易地看到它在频谱分析仪上的步骤,查看输出。 (或者我以为我是这样做的)

然后,我检查了原始寄存器选项卡中 TICS-Pro中PLL_DEN的值,发现它与TICs Pro上的PLL选项卡中显示的100不同。  它要大得多。  当PLL_DEN的实际值小于所示值时,我也看到了相反的情况。

我看不到这一步的原因是PLL_DEN实际上非常大,我需要缩小频谱分析仪上的跨距 才能看到它!  它还在步进,PLL_DEN值与我预期的值不一样。

TICS-Pro上的PLL_DEN似乎并不总是反映原始寄存器值中显示的值。  

其他人有没有经历过这种情况?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2581.zipI认为我发现了该错误,它将在下次更新到TICSPro时出现。

    如果您以前想尝试此操作,我附加了以下内容,您可以将其作为用户设备添加到TICSPro中

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dean, 我会试试的,

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dean,我刚刚试用了该用户设备,它看起来运行良好,
    谢谢,
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢验证。 我将在我们的下一个TICSPro版本中发布此版本。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,很乐意帮助您, 谢谢!

    此致,

    海伦