主题中讨论的其它部件:, CODELOADER, USB2ANY
TIC Pro上的分数分子(PLL_NUM)问题
您好,
设备;LMX2581
评估板:LMX2581EVM,原始配置,带内部VCO。
软件;TICS-Pro版本1.6。5.0 构建日期:17年8月16日。 零件版本2016年03月23日。
Codeloader版本4.20。2,零件文件版本2014年11月09日
参考;100MHz
Windows 7 SP1 64位
已连接USB2ANY
我对TICS-Pro软件感兴趣。
我 认为我无法在 TICS-Pro PLL选项卡中设置PLL_NUM值的步进,也无法在频谱分析器上查看频率输出步骤。 当我使用具有完全相同寄存器值的Codeloader 4时,它工作正常。
我将PLL_DEN设为100,这样我就可以很容易地看到它在频谱分析仪上的步骤,查看输出。 (或者我以为我是这样做的)
然后,我检查了原始寄存器选项卡中 TICS-Pro中PLL_DEN的值,发现它与TICs Pro上的PLL选项卡中显示的100不同。 它要大得多。 当PLL_DEN的实际值小于所示值时,我也看到了相反的情况。
我看不到这一步的原因是PLL_DEN实际上非常大,我需要缩小频谱分析仪上的跨距 才能看到它! 它还在步进,PLL_DEN值与我预期的值不一样。
TICS-Pro上的PLL_DEN似乎并不总是反映原始寄存器值中显示的值。
其他人有没有经历过这种情况?
谢谢