This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL925:XTAL和信号输出的延迟时间

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626509/cdcel925-the-delay-time-of-xtal-and-signal-output

部件号:CDCEL925

大家好,

我们测量XTAL和信号输出(Y1)的延迟时间,并精确到大约700ms的延迟。

我们认为这需要太长的时间。 此延迟时间是否正常? 还是可以调整?

请参阅以下波形和原理图,并给出一些意见和建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的图18显示启动时间要快得多(在图18中的300 us以内)。

    需要检查的一件事是,CLK_SEL线路在通电后是否将S0引脚拉低~700毫秒。 默认情况下,S0针脚用作输出启用控制针脚。 如果您希望在晶体启动后立即启用输出,则使S0引脚保持浮动状态,以便通过内部上拉电阻器将其拉高(启用输出)。

    此致,
    艾伦