This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:近距干扰

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626692/lmx2594-close-in-spurious

部件号:LMX2594

我正在用微控制器在一个新的合成器PCB上编程该零件,并注意到PLL通常会锁定大量的近端旋转(+/- 22kHz及其谐波)。  如果我继续使用相同的设置进行重新编程,它有时会锁定,而不会出现这些突起。  输出频率为6200.0 MHz (整数),使用带有参考倍增器的10 MHz fosc。  编程后,清除FCAL_EN位,然后立即设置它。  我也没有使用任何校准帮助。  显然,PLL每次锁定都不同。

如果您能提供任何帮助,我们将不胜感激。  频谱分析仪屏幕截图如下。

错误锁定:

良好锁:

此致,

Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Stan:

    这不是我们看到的问题,因此可能是设置问题。 您是否可以尝试更改参考频率/振幅,并查看您是否看到任何差异。

    此致,Simon。