This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP2106:占空比

Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP2106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626552/cdclvp2106-duty-cyle

部件号:CDCLVP2106

您好,

是否可以向CDCLVP2106输入时钟,其占空比为20 %。例如,10MHz方波的时间为20ns? 当然,在输出时,我需要相同的占空比信号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,CDCLVP2106 (和CDCLVP设备系列) 能够处理此输入条件。

    此致,

    艾伦