This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:如何生成"1900.67MHZ "信号

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626307/lmx2594evm-how-to-generate-1900-67mhz-signal

部件号:LMX2594EVM

您好,

我想从LMX2594EVM生成1900.067MHZ信号。 任何人都能推荐我"TIC Pro软件"中的可能组合。

仅供参考

已注意,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sing:

    感谢您与我们联系。 EVM附带了多个可供参考的选项。 如果您直接在EVM PCB上使用100 MHz参考,则只需在TIC PRO软件的输出框中键入1900.67 ,所有设置都将为您计算。 软件将选择输出除法器6,但也可以使用除法4。

    oscin=100
    R=1
    PFD=100
    N=76
    Num=67
    DEN=2500
    VCO= 7602.68
    D=4
    输出= 1900.67

    除以6 (D):

    oscin=100
    R=1
    PFD=100
    N=114
    Num=201
    DEN=5000
    VCO= 1.1404万.02
    D=6
    输出= 1900.67

    希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:
    这是ayyappa。
    我给您的值为1900.67MHZ,是错误的。 我们的实际兴趣点是1900.067MHZ。能否请您提供此方面的配置?

    谢谢你
    Ayyappa