This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:抖动功能不工作

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626008/lmx2571evm-dithering-feature-not-working

部件号:LMX2571EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2571

您好,


我一直在研究LMX2571的评估板。

在PCB中,抖动功能似乎不起作用。

相位噪声曲线和正电平保持不变,即使启用了抖动。


此致,

Vishnu R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu,您好!
    抖动有助于减少分数和次分数spurs。 如果您的配置没有这些spurs,则在启用它后将看不到其区别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我肯定是在寻求降低分数刺激水平。 我调到了480.1MHz,并试图减少100kHz的小频脉率,这是倍数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu,您好!

    您的参考时钟频率是多少?