This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:数据表中缺少寄存器定义

Guru**** 2597925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/625403/lmx2594-missing-register-definitions-in-datasheet

部件号:LMX2594

我正在使用2594EVM板作为测试套件,对我们的LMX2594部件实施频率控制。 我的微控制器连接到SPI总线,能够通信并命令LMX2594。 但我似乎没有得到与TICS Pro软件相同的结果。 我在EVM随附的Reference Pro电路板和LMX2594EVM板之间的SPI总线上放置了逻辑分析器。 具体来说,我在数据表中没有关于TICS Pro SW写入R31的文档。 数据表显示只将其设置为0x1F43EC,不提供此寄存器的任何字段定义。 TICS Pro,当将TICS Pro默认为7000MHz输出时,将此寄存器写入0x1F0000。如果有我缺少的东西,我将感谢您的帮助。 我只是尝试调整LMX2594的全频段1MHz步长。

目前,我无法实现锁定,除非使用TICS Pro SW锁定板。 我知道数据表中有"如何调谐",但它没有涵盖芯片中的所有不同场景。 如果您在获得调整计划方面有任何帮助,我们也将不胜感激。


谢谢!

Brandon Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Brandon:感谢您与我们联系。 我已将此任务分配给工程师,工程师将验证您报告的问题,此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brandon,

    TICSPro和数据表都给出了寄存器的详细信息,但在它们只是为程序提供硬数字的情况下,它们应该匹配。 我确认,TICSPro确实说要对0x1F43EC进行编程,但第38页上的新数据表与TICSPro相匹配。 TICSPro是正确的。 您是否正在使用最新的2017年8月数据表?

    寄存器R31具有设置通道分隔器和VCO7内部电平的信息,应将其固定。

    这听起来像是TICSPro在为您服务,但如何将其转换为您的代码可能并不明显。 如果是这种情况,则可以转到regsiters选项卡,或者也可以通过转到LMX2594文件中的安装目录(或应用程序数据)并查看LMX2594_PLL.py文件来查看LMX2594特定代码。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,谢谢,我找到了更新的数据表。 但是,我找不到您提到的Python文件。我的TICSPro安装目录中的所有内容都是DLL,一些配置文件,日志文件,pdf和应用程序。 您能引导我找到这个python文件的位置吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon,

    如果您在Program Files目录中安装了某些内容, Winndows将数据文件隐藏在一个复杂的不同位置。

    请看这里

    C:\Users\[user_name]AppData\Roaming\Texas Instruments \TIC Pro

    此致,
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean,

    该文件夹中没有任何内容,但有一个名为"设备"的空文件夹(同样是空文件夹)。 这些文件是否还有其他地方?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_PLL.pyBrandon

    另一个位置是安装目录,假定它不是程序文件目录。  我将文件附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供此文件。 只是一个备注,我搜索了整个计算机以查找该文件名,但没有出现任何结果。 我认为这些文件不是随TICS Pro提供的。 如果有其他下载,我没有看到它。 我只是为了仔细检查才重新安装了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon,

    如果没有此文件,则LMX2594将无法正常工作。  如果您将TICSPro安装到了program files目录,Windows虚拟存储会将数据放置在完全不同的目录中,这会随计算机用户的不同而变化。  不管怎样,不知道为什么找不到该文件,但现在您已经找到了它。

    此致,
    Dean