This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:平斜面

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623681/lmx2492-flat-ramp

部件号:LMX2492
主题中讨论的其他部件:CODELOADER

尊敬的TI:

我正在设置一个两个斜坡示例,在频率上上下扫描。

使用代码加载器:

第二个斜坡保持相同频率,而不是回到起始频率。

我在其中一个参数中单击Return (返回),但不更改值,然后开始按预期工作。

在这两种情况下,转储寄存器显示值没有差异。

近况如何?

我在评估板上看到了这个。

在我的板上,我还没有能得到第二个斜坡来扫过。

我会上传图片,但无法在该窗口中使用。

谢谢,Jason。

谢谢,Jason。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jason:

    首先,我将您的软件升级到TI.com上提供的TICS PRO。 这可能是问题的根本原因。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Simon,

    我将在某个时候尝试一下。

    但我在自己的主板上看到了这一点,它不使用TI软件,所以我不认为这只是这样。  任何其他想法

    此致,Jason。

    e2e.ti.com/.../7536.flat-top.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    如果我理解正确,您会被困在最后一个斜坡上,它不会重复,但您按Enter,它将在CodeLoader上工作。  如果是这种情况,则听起来像是CodeLoader的更新问题。  按Enter键可对寄存器进行编程,因此您在CodeLoader的RAMP GUI上看到的内容可能与寄存器上的内容不同。  TICSPro更优雅,速度更快,尤其是对于此斜坡GUI。

    听起来您的软件也有问题。  假设您已经设置了RAMPx_NEXT,另一个要考虑的问题是RAMP_EN位。  将渐变_EN位编程为1或将PLL_N值编程的操作将启动渐变。  因此,应该设置斜坡,就像斜坡一样,使用斜坡_EN=0。  然后,当一切都正确时,设置RAPK_EN=1。  您是否有可能在RampK_EN=1时设置斜坡?

    此致,
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean:

    我曾尝试将RAPK_EN设置为零,然后再将球杆放回一个,但当它再次启动时,平顶杆仍在那里。  我只是在更改这一个寄存器。

    因此,从开机开始,

    -加载寄存器集(R141至R0)并获得平板型

    - RAPK_EN为零

    -渐变_EN为1

    平板型仍然存在。

    RAMPx_NEXT被设置为'1'(对于RAMP0),并被设置为'0'(对于RAMP1.e2e.ti.com/.../8078.flat-top.pdf)

    此致,Jason。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    如果我将向上的斜坡称为"RAMP0",向下的斜坡称为"RAMP1",那么在不理想的平板型机壳中,RAMP0似乎按预期运行,而不是RAMP1向下的斜坡,它根本不会运行。 就像RAMP1_INC=0一样。 然后,当RAMP1完成时,我们会看到一个突然的校正返回到RAMP0的起始点,如RAMP0_RST=1。

    我怀疑在CodeLoader中,在您按Return键之前,RAMP1可能无法使用teh GUI进行更新。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dean:

    我发现CodeLoader正在发送斜坡增量的'0'数据,然后使用一组后续传输进行自我校正。  这说明了EVAL板的行为。

    我仍然无法在我的板上获得第二个坡道以降低(我需要降低坡道以改善下冲)。

    请参阅随附的正在上传的寄存器集和结果波形的屏幕截图。  与文件寄存器集相比,我可能在屏幕截图中通过单个命令更改了下斜面宽度。

    从R141到R0进行加载。

    关于我的下坡为什么不起作用有什么想法?

    谢谢,Jason.e2e.ti.com/.../1800MHz_5F00_dual.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天,我重复了EVAL主板上的TICS Pro软件的平板型问题,目前无法清除。

    请参见以下图片和所用的配准集合。

    一定有我丢失的东西吗?


    e2e.ti.com/.../EVAL-flat-top-HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎RAK_LIMT_LOW和RAK_LIMT_HIGH寄存器获取了错误值。 更多...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    好的, 我将等待您的回复。  

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路性能符合我的预期。

    我使用CodeLoader程序生成一个默认文件,其中包含在EVAL板上工作的设置,并使用该文件来设置我的板。  沿着线的某个位置,RAK_LIMT_LOW 和_HIGH寄存器已从该处的加电重置值更改。  这可能会阻止我后面的负斜坡工作。  将寄存器改回其通电值可使斜坡工作。  在CodeLoader和TIC Pro中加载默认配置时,这些寄存器似乎会发生更改,这会导致我的困惑。  我相信CodeLoader会改变这些寄存器,因此,有时负面的上升起作用,有时它不起作用。  我想TIC Pro Default Configuration (TIC Pro默认配置)文件可能具有类似效果。

    此致,Jason。