This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:LMK0.3318万RTAR时钟下降时间调整

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/626038/lmk03318-lmk03318rtar-clock-fall-time-adjustment

部件号:LMK0.3328万
主题中讨论的其它部件: LMK0.0338万LMK0.3318万

尊敬的团队:

我们有一个关于时钟下降时间的问题。

根据规格,33欧姆为可选件。 如果我们从33欧姆变为0欧姆,它会有什么影响? 或者,我们是否可以更改为其他价值?

 

因为我们的其中一个秋季时间是失败的。 ‘re对硬件进行一些调整。

我们的通过/失败标准为<900ps。

随附文件是我们的EA测试报告,供您参考,但我已将TERMINATE 50 ohm更改为86.6 ohm。

我不确定我们能否微调端接电阻器? 请提供建议。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../C01_5F00_CLK_5F00_EA_5F00_Test_5F00_Report_5F00_0911_2D00_17.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于串联电阻器,我建议他们尝试0欧姆,这应该有助于加快时钟边缘速率。  如果0欧姆时过冲/振铃过大,则可以考虑较小的值(例如 10欧姆,必要时增加)以减少过冲/振铃。

    对于接地端接电阻器,它们应使用49.9 欧姆,假设其印刷电路板跟踪阻抗为50欧姆单端(100欧姆差分)。

    另外,您能否说明这些测试结果是LMK0.3328万 (时钟生成器)还是LMK0.0338万 (HCSL缓冲器)?

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    很抱歉出现误解。
    即LMK0.3318万。