This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:需要EVM

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E, LMX2487E, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/625152/lmx2485e-evm-needed

部件号:LMX2485E
主题中讨论的其他部件: LMX2487E-EVMLMX2487EUSB2ANY

 

你好

我的客户打算将LMX2485E用于2018财年的型号。

他希望尽快开始设计。

但是,我们对缺乏评价方面的困难感到困惑。

您会在下面给出建议吗?

 

第1季度客户需要用于LMX2485E的EVM,但下面我的理解是正确的? 请你给我你的意见吗?

 

不是LMX2485E,但 LMX2487E-EVM处于活动状态(249-$)且已安装LMX2487E。  (LMX2485E-EVM不可用)

因此,客户应购买LMX2485E样品,并从PCB和堆装LMX2485E ( 引脚到引脚兼容)中移除LMX2487E。   

(也可以为LMX2485E更改外部组件shoukd。)

 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snau137a/snau137a.pdf

以上是否正确? 还有其他想法吗?

Q2 USB2UWIRE-iface 似乎已过时。  但你会不会请你选择另一种孤单呢?

USB至打印机端口(如下所示)是否有用?

http://www.ebay.com/itm/3Ft-USB-2-0-To-Parallel-IEEE-1284-36-Pin-Printer-Adapter-Cable-PC-Connector-Cord-/401210666887</s>40.121万 66.6887万

 

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San

    我们没有LMX2485E EVM,但正在获得文件的批准以供生产。
    我们有LMX2487E-EVM。 使用此主板,它可以与USB2ANY主板配合使用,但它只需要一个转换器主板。

    USB2ANY不能控制CE引脚,但可通过上拉电阻器将其拉高。

    我已经重新设计了LMX2485E-EVM和LMX2487E-EVM,不需要USB2ANY,并修复了一些其他问题,但它正在获得批准,因此我们可以生产它。 我不能承诺日期,因为在这个过程中有其他人受到了邀请,但我估计是10月中旬。

    但您可以立即订购LMX2487E-EVM并使用转换器板。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dean San:

     

    感谢您的快速 回答!!

    我的理解是否正确?

     

    1)如果 我购买了LMX2487E EVM,则包括适配器卡(第36页上的附录D)。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snau137a/snau137a.pdf

    2)不包括USB2ANY,是吗?

    3)不管怎样,我可以在哪里购买USB2ANY?

     

    如果没有EVM,客户将无法继续为2018型号设计LMX2485E,因此您能为我们提供帮助吗?

    如果您认为我应该 咨询 当地的TI销售人员,请给出建议。

     

    此致