工具/软件:TI-RTOS
您好,
我需要一个32位加载计数计时器,以便在SensorTag设备(cc2650)中使用我的应用程序。 我在这方面花了很多时间,但我仍然感到困惑。
首先,我使用了此计时器:
#include <ti/SysBIOS/hal / Timer.h>
错误块EB;
Timer_Params timer_Params;
ERROR_INIT(&E);
Timer_Params_init(&Timer_Params);
Timer_Params.period = 6万;
Timer_Params.periodType = Timer_PeriodType_microsecs;
timer_params.arg =2;
Timer_Params.extFreq.lo = 2.7亿;
Timer_Params.extFreq.hi = 0;
Timer_Params.startMode = Timer_StartMode_Auto;
timer_Params.runMode = Timer_RunMode_Continuous;
timer_handle = Timer_create (0,tickFxn,&timer_Params,&EB);
如果(timer_handle == NULL){
SYSTEM_ABORT ("计时器创建失败!");
}
我可以得到正确的计时器值,但计时器正在降序。
所以我使用了GPTM:
#include <ti/drivers/timer/GPTimerCC26XX.h>
GPTimerCC26XX_Params参数;
GPTimerCC26XX_Params_init(¶ms);
Params.width = gPT_config_32bit;
Params.mode = gPT_mode_periodical_up;
params.debugStallMode = GPTimerCC26XX_DEBUG_STOR_OFF;
hTimer = GPTimerCC26XX_OPEN (CC2650_GPTIMER0A,参数(&P));
IF (hTimer == NULL){
log_error0("无法打开GPTimer");
}
Types_FreqHz频率;
BIOS_getCpuFreq (&freq);
GPTimerCC26XX_value loadVal = freq.lo / 1000 - 1;//4.7999万
GPTimerCC26XX_setLoadValue (hTimer,loadVal);
// GPTimerCC26XX_registerInterrupt (hTimer,timerCallback,GPT_INT_TIMEOUT);
GPTimerCC26XX_START (hTimer);
Prescaling对我来说不起作用,所以我无法获得1微秒的精度。
然后我尝试使用此计时器:
PRCMPowerDomainOn(PRCM_DOMAIN_Periph);
POWER_setDependency (PowerCC26XX_Periph_GPT0);
POWER_setConstraint (PowerCC26XX_SB_Disallow);
PRCMLoadSet();
POWER_setDependency (PRCM_Periph_TIMER0);
PRCMLoadSet();
TimerDisable(GPT0_Base,timer_both );//以确保GPTM已禁用
//TimerCcpCombineDisable(GPT0_Base );//禁用A和B一起使用
TimerConfigure (GPT0_BASE,TIMER_CFG_Split_Pair |TIMER_CFG_Periodic);
TimerPrescaleSet (GPT0_base,timer_both,16);
TimerLoadSet(GPT0_base, timer_both,0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFF);//要计数的加载计时器值
TimerEnable(GPT0_base, timer_both );
在此计时器中,PrescMailer也不工作。 我知道它的工作时间为16位,但我需要32位计时器,它的值是升序的。
感谢您的回答。
此致,
本巴德