This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913 XTAL可用性/选择

Guru**** 2929520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623947/cdce913-xtal-availability-selection

主题中讨论的其他部件:CDCE913Hello

很难找到适合CDCE913可拉性应用的晶体,参考部件号FD77T在任何电子商店都不可用。

应用手册 www.ti.com/.../scaa085a.pdf第7页上所有推荐的晶体 均不可用。请帮助我们确定最适合的晶体,因为大多数Crystal MFG不提供派生晶体抽胶所需的所有输入数据。

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pankaj

    您可以选择任何具有合理抽胶能力的xtal。

    这可以按照应用手册中2.2 & 3.1 部分的应用手册中的说明进行计算。

    C0和C1可在te xtal数据表中找到。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    请查看以下27 MHz晶体的数据表,我无法在任何数据表中找到C1值,很少有数据表显示C0值。 请帮助。

    media.digikey.com/.../CX3225GBxD0HEQ_Series_Spec.pdf
    www.ndk.com/.../c_NX3225GA-STD-CRG-2_e.pdf
    www.ndk.com/.../c_NX5032GA_e.pdf
    media.digikey.com/.../NX3225SA.pdf

    谢谢!
    Pankaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Pankaj

    C0是晶体分流电容器,C1是XTAL多模电容器。
    如果Xtal数据表中未显示这些参数,您必须请求xtal制造商为您提供xtal建模参数。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    我已经尝试联系多家供应商,但在两天之后仍收到回复,我认为解决此问题的更好方法是使用新的部件号更新参考手册,或提供通用参数,这些参数可在所有xtal数据表中使用。 这可能会导致我们选择其他选项。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pankaj,

    对此造成的不便,我们深表歉意。 我们将很快使用新的Crystels建议更新文档。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢普奈特