请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 对不起,我使用LMK0.4828万,模式为0延迟,仅PLL2。我的REFCLK为50MHz,反馈时钟有sysref;
LD信号正常,时钟频率都正确。但带有sysref的REFCLK的位置未对齐。所有时钟输出均未对齐。
我尝试更改SYSREF_DDLY的值,但没有效果。
这是TIC PRO文档,是否有错误? 如何插入我的文档?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对不起,我使用LMK0.4828万,模式为0延迟,仅PLL2。我的REFCLK为50MHz,反馈时钟有sysref;
LD信号正常,时钟频率都正确。但带有sysref的REFCLK的位置未对齐。所有时钟输出均未对齐。
我尝试更改SYSREF_DDLY的值,但没有效果。
这是TIC PRO文档,是否有错误? 如何插入我的文档?
非常感谢,我已将问题发送至 clock_support@list.ti.com 我的电子邮件ID是 houguangming1831@163.com