This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:如何在LMX2581上设置零延迟模式

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2581EVM, CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/625147/lmx2581-how-to-set-zero-delay-mode-on-lmx2581

部件号:LMX2581
主题中讨论的其它部件:CODELOADERUSB2ANY

您好,
我对LMX2581频率合成器上的零延迟模式有疑问。  我正在使用以下设置操作它:

设备;LMX2581
评估板:LMX2581EVM,原始配置,带内部VCO。  
软件;Codeloader程序版本4.20 .02,零件文件版本2014年11月09日
参考;100MHz
Windows 7 SP1 64位
已连接USB2ANY

我正在尝试遵循LMX2581数据表(第8.3 章节:0-延迟模式)中有关将LMX2581置于0延迟模式的说明。  我想在环路内使用VCO分频器来操作LMX2581。  它在数据表(第8.6 .1.6 .7节;0_DLY–零延迟模式)中表示需要0延迟模式来执行此操作。

 

 我从下面的设置开始,并获得正确的输出。
 

 

但是当我按照数据表中0延迟模式的说明操作 时,我最后以:

 


 没有有意义的输出,
我可能会在这里做什么错误?  
非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Helen:

    我建议您将软件升级到TI.com上提供的TICS-PRO。 我还将您的问题分配给了一位工程师。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Simon, 我们会这样做的,

    此致,

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚尝试过使用TICS-PRO,它似乎工作正常,尽管VCO频率显示为红色,输出频率不同。 非常感谢你的帮助:)
    此致,
    海伦