This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:2220/4440MHz功率4440功率通量

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623702/lmx2592-2220-4440mhz-power-fluctations

部件号:LMX2592

问题: 以2220MHz和4440MHz (.5-1MHz带宽)为中心的较大(~5dB)功率波动。  在该带宽内,骤降是随机的,并从斜坡变为斜坡,但始终围绕这两个频率进行。  此区域两侧的输出功率是连续的(带宽内不"浸渍"的数据点也是连续的,区域外的功率也是连续的)。  

我的假设是,这是由于VCO在两个独立的内核之间以这种频率跳转(问题明显发生在输出分频器之前,这几乎可以缩小到VCO), 但我找不到任何列出单个VCO内核频率范围的文档。  我搜索了数据表的7月修订版,但没有看到任何提及。  我看到有一个寄存器选项可以手动选择VCO内核,但如果没有频率范围,这有点没用。  然而,令我困扰的是这两个中心频率之外的功率的连续性。  这些5dB骤降已局部化。  如果两个VCO内核具有不同的输出功率,并且校准例程只是在转换频率下在两个内核之间振荡,那么我希望转换后的功率不会持续。  PLL似乎保持锁定,所以我认为这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raymond,您好!

    要获得4440MHz,将选择VCO2或VCO3。 您能否尝试修复VCO核心并查看输出功率是否仍然波动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,我只是调整频率步骤,以避免这两个区域。  如果有机会,我会尝试修复这两个频率的VCO,看看这是否可以解决我的问题。