This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:如何生成21.5 KHz方波,占空比50 % ?

Guru**** 2529570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/625395/tlc555-how-to-generate-21-5-khz-square-wave-duty-cycle-50

部件号:TLC555
主题中讨论的其他部件:DRV8871LMC555

尊敬的各位:

 我的项目需要电机驱动器,我看到了DRV8871 EVM。 这对我的项目很有好处。 但有些参数需要修改。  

我的问题:

1,以下示意图显示频率= 25KHz,如何计算?

2,如何产生频率= 21.5KHz的波形? 只需更改R2?

3,引脚7 (Disch)是方波输出引脚?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 二极管和电位计使基于R3和C2值的公式复杂化。

    2)否,更改R3或更好的C2

    3)是的。 引脚7接收电流,R2为VOH的上拉电阻。

    我建议使用 LMC555数据表中的50 % 示例。

    RC = 100k,C = 330pF