This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:FTEST/LD详细信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E, LMX2485, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/624512/lmx2485e-ftest-ld-detail

部件号:LMX2485E
主题中讨论的其他部件: LMX2485LMX2581

你好

我的客户  使用过富士通MB15F72UL,但已停产。

客户想要做的是,输入频率为50MHz~1300MHz ,然后除以 ,数字(CMOS/TTL)输出 。

例如,inpyut 450MHz,除以9, 数字输出为50MHz。

  

LMX2485E可接受50MHz~1300MHz,具有RF N分频器(8/9或16/17/20/21)和..FTEST/LD引脚...

无论如何,FTEST/LD是否可以做到这一点?

 

请提供建议

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位先生:

    请放弃此问题。

    我了解LMX2485E不能从  FTEST/LD输出RF N分配器。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日本,日本,日本,日本

    您可以从FTEST/LD输出RF N分配器输出。 如果您在MUX的编程选项中看到,在设置MUX[3:0]= 15时,它是RF N除以2。 请告诉我您是否需要这种方式。 谢谢!

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian-San:

    感谢您的回答!!

    这是如此的有帮助。

    我将再次尝试 将MB15F72UL更换为LMX2485E

    请再次告诉我。

     

    问题1.  

    我在 LMX2485数据表方框图中找不到从RF N分配器到FTEST/LD的路径,但当您提到MUX[3:0]=15时,此路径存在?

    (附件PPT中的我的理解正确吗?)

    问题2.  

    如我所述,客户的目标是输入FinRF=50~1.3GHz,从FTEST =FinRF/384获得数字输出。 (我说过FinRF/9,但是

    请更正)

    将LMX2581用作分隔线。  例如 ,如果输入为450MHz,客户 希望获得数字输出 1/384=1.17.1875万MHz。

    LMX2485E的后部为MPU。

    无论如何,客户可以为RF_N选择的值 是,在数据表P26 Table15/Table 16中的31~1023或55~2039?    

    此外,FTEST/LD引脚是否有最小/最大频率?

    (如果有限制,我要求客户在LXM2485E之后使用D-FF)

     

    此致

    e2e.ti.com/.../LMX2485_5F00_replace-from-MB15F72UL.pptx

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji,

    对于Q1:您的要点幻灯片正确。 数据表中的图表并不显示到达FTEST/LD的所有路径。寄存器部分中描述的所有路径都存在。
    对于Q2:是。您可以先执行FinRF=450MHz,然后再执行RF_N=192,然后对FTEST/LD MUX进行编程,将RF N除以2。 这将在FTEST/LD引脚上输出450MHz/192/2=1.17.1875万MHz。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian San:

     

    感谢您的快速回答!!

    客户认为LMX2485E是从MB15F72UL更换的最佳选择。

    我将会发布另一篇有关评估方法的文章,但感谢您的支持。

     

    再次感谢