This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:是否在不关闭电源后重启的情况下使用EN/ONE_Shot作为启用?

Guru**** 2926810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/625102/tpl5110-using-en-one_shot-as-enable-without-power-cycle

部件号:TPL5110

如果我只关心计时器模式,不介意 在"禁用"时获得额外的单触发脉冲,那么将EN/One_shot引脚用作有源高使能引脚是否安全?

在我们的应用中,当需要脉冲时,该引脚将会高电平,而当不需要时,当电源存在时,该引脚将会低电平。 在EVM上对其进行测试时,它的行为似乎符合预期,但用户指南中规定了重启以重置序列。 这是否只是为了确保在模式更改时生成单注塑件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Igor,

    是的,以这种方式使用此部件是安全的。 但是,在EN/One_shot状态之间切换时,不能保证定时,即设备切换状态所需的时间间隔和切换后的第一个脉冲。 正确,电源循环可确保第一个脉冲的准确计时。

    此致,

    -Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,时间对于此应用并不重要。