This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:我要从此主板上的MUX_OUT输出斜坡状态,应该操作哪个寄存器?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/624518/lmx2594evm-i-want-to-output-ramp-status-from-mux_out-on-this-board-which-register-should-be-operated

部件号:LMX2594EVM

您好,

我正在使用LMV 2594 EVM。 
我想从该板上的MUX_OUT输出“斜坡状态”,应该操作哪个寄存器?

谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行此操作的唯一方法是使用MUXout引脚。  将其设置为VCO校准锁定检测,您可以看到VCO正在校准的时间。

    此致,
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以使用此未记录的寄存器设置获取muxout引脚上的斜坡方向。

    写入0x25 (#10_1001b)以注册“R1”的位“[8:3]”,然后探测MUXOUT引脚应给出斜坡方向。

    当前默认值为#00_0001b。

    此致,Simon。