This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571噪音不一致

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/624129/lmx2571-lmx2571-noise-inconsistent

部件号:LMX2571

我看到的是在V/UHF输出频率下偏移0-250kHz以上的噪声侧带,电平不一致,有时比其他频率高6-8dB。 我找不到任何可重复的原因,似乎是随机的,在更改频率并返回到原始状态后,所有其他设置完全相同。 我看到了使用EVAL板和我们的原型设备的效果。

如果输出具有高噪声,我发现更改CH1DIV值后会频繁(但并非总是)恢复,从而将其翻转为低噪声。

您知道差异的原因吗?我每次都能得到低噪音状态的原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve:我刚刚指派了一位工程师来研究这个问题。 您是否能够在两种状态下发布该阶段的图解?

    此致,
    西蒙。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送一些直接联系方式。 商业敏感性和不披露要求使我很难在公开论坛上提出这一主题,更不用说讨论具体问题了。

    谢谢

    Steve