This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:同步查询

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/624136/lmk03328-sync-query

部件号:LMK0.3328万
 我的客户最终使用了LMK0.3328万。 是否可以断开时钟发生器的未使用输出?
PLL2的4个输出能否用于在它们之间同步生成相同的频率,以及在 不同应用的另一个PLL1的一个输出上具有不同的频率?

 

LMK0.3328万RHST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果禁用输出缓冲区,则未使用的输出可以保持浮动。

    是的,如果4个输出频率相同且由相同PLL生成,则相位应同步。 还可以通过切换GPIO0 (同步引脚)使用输出同步功能,从不同PLL同步具有不同频率输出的输出。 有关 此功能的说明,请参阅数据表第49页上的10.4 17部分。

    此致,

    -Tim