This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万BEVM:Codeloader 4的寄存器部分中的读取按钮始终返回1

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/624332/lmk04828bevm-the-read-button-in-the-register-section-of-codeloader-4-returns-always-1s

部件号:LMK0.4828万BEVM
主题中讨论的其他部件:CODELOADER

尊敬的各位:

我的一位客户正在使用带有Codeloader 4的LMK0.4828万BVM。 每次按下"读取"按钮时,他都会收到一个系列f 1。

是否为已知错误? 您是否可以建议任何解决方法?

此致,

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    是的,coadloader中的"读取"按钮有错误。 我建议使用我们的新软件TICSpro。 这更便于用户使用,您也可以在此处进行注册读取。

    此致
    普奈特