This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571 - USB2ANY可能损坏

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623698/lmx2571-lmx2571---possible-broken-usb2any

部件号:LMX2571
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

我有几个相同的RF板,每个板 上都有3个LMX2571 PLL。 每个PLL都有自己的编程接口。 我一直在使用TIC Pro来练习PLL,在我的计算机和每个PLL之间使用USB2ANY (HPA665) USB转换器。 在过去几个月里一切都很顺利,今天一切都停止了。 我尝试了几个PLL,两台装有两个不同版本的TIC Pro的计算机,我无法锁任何PLL (每个PLL上都有一个锁定检测LED)。 唯一剩下的就是USB2ANY。 我很想再买一台USB2ANY (可能是2台,以获得备用),但在任何地方都找不到。 我从一些论坛中看到,它们仅作为评估套件的一部分提供。 或者,我可以购买Aardvark转换器。 Aardvark显然需要300美元,但一个LMX2571 Eval工具包需要275美元。 显然,我会在购买Aardvark之前购买TI评估套件,但我只需问一个问题-是否可以获得新的USB2ANY?
谢谢你
Bob Haagensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    请致函clock_support@list.ti.com并提供以下信息。

    请求信息:
    -您正在编程什么产品?
    应用程序是什么? (例如无线基础设施,测试/测量)
    终端设备是什么? (例如基站室外设备,频谱分析仪)
    您或请求此订单的目的是供军事实体使用吗?
    -估计的产量是多少?

    发货信息:
    名字
    姓氏
    -公司/学校名称
    -公司/学校URL
    -电话
    -电子邮件地址
    -街道地址
    -邮政编码
    城市
    -州/省
    国家/地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件回复clock_support@list.ti.com