This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL925:ppm of Xin和XOUT问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCEL925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623785/cdcel925-the-ppm-of-xin-and-xout-question

部件号:CDCEL925

您好,

这是我第一次评估CDCEL925,有些问题需要您的帮助才能明确,谢谢。

1>外置XTAL的ppm限制是什么? 任何ppm范围是否适合CDCEL925?

2>如果我的外置XTAL为27MHz +/-80ppm,则将多个py设置为1,Y1/Y2/Y3 alos是否输出27MHz +/-80ppm? 还是可以获得更好的ppm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Erik

    从CDCEL925起,输入xtal ppm容差没有限制。
    如果您在xtal输入模式中使用它,输出频率计量将与输入相同。

    请参阅以下文档,了解更多有关xtal选择的信息。

    www.ti.com/.../slea071

    此致
    普奈特