This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4808万BEVAL:评估板问题

Guru**** 2868520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623666/lmk04808beval-problems-with-the-eval-boards

部件号:LMK0.4808万BEVAL
主题中讨论的其他部件:LMK0.4808万LMK0.4816万

您好,

几年前,我们购买了2块LMK0.4816万板和2块LMK0.4808万板

LMK0.4816万主板仍然很好,工作正常,在过去几年里,我们的实验室中安装了这两个主板,进行了一些测试。 这些主板没有问题

然后我们订购了不同VCO范围的LMK0.4808万板,我们购买时测试良好。 它们已经有一段时间没有使用了,昨天我们尝试使用时,两个主板都没有响应。 他们就像死了一样。 是否可以更换这些主板上的芯片。 我们想在其中一个主板上尝试一下,看看时钟芯片是否有问题。 我想知道的一件事是,这些芯片是否可以拆除。 如果这些芯片粘在板上,则很难将其取下。 请告诉我们这些芯片是如何安装在主板上的。 我们有一台QFX机器,可以用来处理这些问题,但不能粘合它们。 否则这两块板我们只能(600美元)是无用的,我们也没有想到那些未被大量使用的板

提前感谢!

Ramakrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramakrishna:

    很抱歉,主板无法正常工作。
    可以更换主板上的装置。
    这些装置采用QFN封装,底部有一个焊在印刷电路板上的接地垫。 通过从底部加热板并从顶部吹热空气,可以更换装置。 如果您的机器能够执行此操作,您可以轻松地卸下该装置。

    此致
    普奈特