This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595,LMX2594

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623741/lmx2595-lmx2595-lmx2594

部件号:LMX2595

您好,
我计划使用LMX2595作为宽带合成器,我想实施谐波滤波器库以减少谐波内容。
为了减少RF交换机的数量,我希望在每个信道上同时使用两条线路,即RFoutAP和RFoutAM来驱动单独的过滤器。
我可以使用两条线路,但一条线路始终显示"打开",另一条线路显示"负载",在单端模式下使用时,我没有看到任何线路端接(50欧姆)的参考。
谢谢
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,找到了。

    8.1 4射频输出缓冲器上拉
    输出缓冲器组件的选择非常重要,并且会对输出功率产生深远的影响。
    表39显示了如何处理每个引脚。 Ω 使用单端,仍需要上拉,用户可放置50 μ m
    电容器后面的电阻器。

    如果我保持50欧姆的布局,我可以在每条线路上使用单独的负载吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    由于缓冲区输出是漏极开路结构,因此始终需要上拉。 由于它是差分缓冲器,因此建议保持两个输出引脚的平衡。 即,它们应看到类似的负载阻抗。 一个引脚看到50 Ω 负载,而另一个引脚看到打开,这不是一个好主意。
    LMX2595有两个输出缓冲区,您可以在每个缓冲区上实施不同的筛选器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Noel,我也明白了。
    我知道必须要进行脉冲,但我不确定是否存在余额问题。
    我正在使用两个LMX2595输出缓冲器,因此我只需为我的设计使用额外的RF开关。
    感谢你的帮助。
    Alex