This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:关于寄存器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623421/lmx2582-about-registers

部件号:LMX2582

大家好,

我对LMX2582的注册有以下疑问:

1.图22中的R0[4]是"1"作为常量,但根据表5 R0寄存器字段描述,R0[4]是ACAL_EN。
  哪一项是正确的?

2.图22的R7[12]是“04”,是“0”吗?

3.图22中的R30[0]为“0”,但根据表25。 R30寄存器字段描述,R30[0]为VCO_2X_EN。
  LMX2582是否支持VCO 倍增器?

4. R46[5]是mash_EN,但我在TIC Pro中找不到设置屏幕。
   我是否应该在TIC Pro的原始寄存器设置屏幕上进行设置?

5.  图22的R46[4]是"1"作为常数,但TIC Pro将其设置为"0"。 根据LMX2952数据表,R46[4]为“0”。
  哪一项是正确的?
 
此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi-san,
    1.这是一个可配置的位,称为ACAL_EN。
    2.正确,它为“0”。
    3. LMX2582数据表RevB已修复此错误。 此位在LMX2582中为"0"。
    4.此位应该是常量,并且应该等于“1”。
    5.此位应为“0”。

    感谢您提供信息,我们将尽快修复这些错误。