This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:计算OSCin

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/622695/lmx2571-calculating-oscin

部件号:LMX2571

根据  

VCO = CHDIV1 x CHDIV2 x RFout

如何计算OSCin假设RFout为25MHz?

或  

假设OSCin为25MHz,RFout为25MHz,如何计算VCO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingtai:

    如果RFout为25MHz,您可以调整CHDIV1和CHDIV2,直到VCO在4300MHz和5376MHz之间。
    OSCin是一个输入参数,您可以决定OSCin的频率。
    有关如何进行基本计算的示例,请参阅数据表8.2 1部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    如果OSCIN=25MHz,我设置了Pre-Divider =1,Mult =5,Post-Divider =1,FPD=125MHz, RFout =26MHz,VOC=26*6*32=4992MHz,

    因此,Ninteger=4992/25=39,0.936

    目前我还不知道 我的真实赛道中的正极是怎样的,我只是假设了多和后分禾器的价值,我将在未来的测试中调整相对值。 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表6.1 中,它被称为"Mult预分频器不支持Crystal参考输入。 "这意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingtai:

    如果使用无源晶体作为示波器,则不能使用Mult,即Mult必须等于1。
    如果您担心毛刺,您可以使用26MHz OSCin。 如果你只能使用25MHz OSCin,我预计在1MHz偏移时会有一个突起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    好的,我选择26MHz无源晶体作为OSCin,RFout 设置为 26MHz,Ninteger=4992/26=192和Nfrac=0

    是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    也许您选择了4992的VCO频率,因为它是范围内唯一的VCO频率是192和26的倍数。
    遗憾的是,输出分隔器不能执行26。 输出分隔器是一组2个分段分隔器。 一个可以执行4,5,6,7,另一个可以执行1,2,4,8,16,32,64。 因此,无法将26作为这些组中两个数字的产物。

    如果您想知道是否有任何其他方法可以将整数模式用于26相位检测器频率和192输出频率,则不可能。 LCM (2.6192万)= 1248,4992是其中唯一符合VCO范围的倍数。 这意味着您必须使用分次模式。

    我建议尝试VCO频率为5376 MHz,除以28 (28 = 7 x 4)。 您将处于分次模式,分次为5/13。 对于低分数spurs,此特定分数是一个很好的选择。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我的RFout = 26MHz

    CHDIV1=6

    CHDIV2=32

    Ninteger=192

    有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,除以192=6*32,VCO频率为4992。

    此致,

    Dean