This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:无悬挂切换

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623541/lmk04828-hitless-switching

部件号:LMK0.4828万

大家好,团队:

我可以知道,通过启用寄存器0x150中的Holdover-hitless-switch位,LMK0.4828万的内部逻辑实现了什么神奇? 请提供一些详细的帮助。

谢谢!

纱线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yarn

    当启用Holdover.hitless.switch位时,它会影响设备退出抑制和重新锁定的方式。
    设置后,由于PLL反馈时钟中的抑制引入了轻微的频率差异,设备将保持在抑制状态,直到PLL反馈时钟的相位和输入时钟接近。 阶段结束后,设备将退出抑制。 这将对输出时钟产生极小的干扰。 应考虑到两个时钟之间的频率差异可能非常小。 在这种情况下,该阶段将非常缓慢地移动,并且可能需要很长时间才能退出抑制。

    此致
    普奈特