This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于频谱分析仪中使用的LO解决方案

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623204/about-lo-solution-used-in-spectrum-analyzer

尊敬的支持团队:

在Anglilent频谱分析仪中,他们使用下面的电路作为本地振荡器,这似乎是一个采样电路, 我们是否有类似的解决方案?或者我们是否有部分解决方案?  您知道他们为什么以这种方式设计LO吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Vera:

    感谢您的提问。 在您的问题中,为SA设计的合成器可能是一个独立的PCB电路,考虑了所需的相位噪声/正电性能,调谐范围,调谐速度和频率分辨率。 您可以看到开关,具体取决于跨度是大还是窄,这可能会在我怀疑的低跨度中改善相位噪声。 我们没有类似的集成电路。

    我们的合成器是具有多核VCO的单回路PLL。 我们的VCO提供了一个八倍频覆盖范围,因此您在频率合成方面不会有任何间隙。 我们的单回路PLL性能在同类产品中是最佳的,例如-236 dBc/Hz FOM。 我们的频率覆盖范围为19 GHz。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:
    感谢您的回复!