This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2002万:设备寄存器说明

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623077/cdce62002-device-register-clarification

部件号:CDCE6.2002万

大家好,

根据 CDCE6.2002万数据表的表16 (如下所示),它看起来像写入'1'到位1(Y)和'0'到位0(X),所以XY=01,应该根据描述/功能将输入配置为LVDS。 数据表和EVM SW中的默认值为XY=01,这是LVPECL (不是LVDS),似乎是正确的。  在Description/Function (说明/功能)列中,它看起来像是应该将'XY'翻转为'YX'(首选),或者应该显示为XY(00) Disabled (XY (00) Disabled),(10) LVDS,(01) LVPECL,(11) LVCMOS。 让我知道我应该如何解释这一点。

提前感谢!
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchell:

    正确,数据表中有错误。 XY应翻转到YX。 我将注意到需要此修订版,以便将其包含在下一个数据表修订版中。

    此致,
    -Tim